Optimizar la producción con neumática requiere máquinas con componentes de alta calidad que garanticen fuerza y precisión en cada movimiento.
En este artículo, desglosamos la “anatomía” de la automatización con neumática: desde los actuadores e islas de válvulas, pasando por los filtros-reguladores-lubricadores (FRL), sensores y tecnologías de vacío.
Si querés descubrir cómo seleccionar los componentes para maximizar la eficiencia operativa, reducir fugas y garantizar un rendimiento infalible en sistemas neumáticos industriales, quedate en este artículo.
Tabla de contenidos
1. Actuadores lineales: El brazo ejecutor
Los actuadores neumáticos (llamados también cilindros o pistones neumáticos) son dispositivos mecánicos que transforman la energía del aire comprimido en movimiento de carrera recta o de giro, para accionar mecanismos en máquinas o líneas de producción. Son el músculo de la automatización. Al recibir presión, el cilindro desplaza un pistón o eje, transformando la energía neumática en trabajo lineal o rotativo, para mover cargas o accionar válvulas industriales.
Existen actuadores de doble y simple efecto. La principal diferencia radica en cómo utilizan el aire para moverse y regresar a su posición inicial:
Actuadores de simple efecto
Solo utilizan la energía neumática en una sola dirección (generalmente la extensión).
Funcionamiento: El aire empuja el pistón (mayormente hacia adelante), comprimiendo un resorte interno. Cuando se corta la presión, el resorte devuelve el pistón a su posición original de forma mecánica.
Actuador doble efecto
Utiliza aire comprimido tanto para extender como para retraer el pistón y no tiene resorte.
Funcionamiento: Tiene dos entradas de aire. Para que el pistón salga, se aplica aire en la parte trasera; para que regrese, se aplica aire en la parte delantera. El movimiento se puede controlar neumáticamente en ambos sentidos.
Elección de un cilindro neumático
Para elegir un cilindro neumático eficiente, se deben evaluar tres pilares fundamentales:
Tipo de efecto y consumo: Es importante determinar si se requiere un actuador de simple o de doble efecto.
Dimensionamiento preciso: Se debe seleccionar el diámetro y carrera exactos; un cilindro sobredimensionado genera un gasto energético innecesario (conocé las versiones compactas de Camozzi para cuando es necesario ahorrar espacio).
Vida útil y amortiguación: La eficiencia implica durabilidad. Lo mejor es optar por actuadores con amortiguación ajustable (como los cilindros Serie 63) para reducir impactos, ruidos y vibraciones, de esa forma prolongando la integridad mecánica del sistema.
Entorno: Se deben usar materiales específicos para cada aplicación. Por ejemplo, el acero inoxidable para condiciones agresivas o en industria alimentaria.
➡️ Para que el PLC sepa que un cilindro ha llegado a su destino, se instalan sensores de proximidad magnéticos en las ranuras del actuador. Estos cierran el lazo de control, permitiendo que la línea de producción sepa cuándo pasar al siguiente paso de forma segura.

↑ Volver al índice
2. Válvulas e islas de válvulas: Controlando la circulación del sistema
Una válvula neumática es un dispositivo de control diseñado para dirigir, detener o regular el flujo y la presión del aire comprimido dentro de un sistema automatizado. Las válvulas son las encargadas de dirigir el flujo de aire hacia el actuador. 
Actúa como la "unidad de decisión" que determina cuándo y cómo deben moverse los actuadores (cilindros, pinzas o motores). Para dar versatilidad de mando, pueden ser accionadas de forma mecánica, neumática o mediante solenoides eléctricos (electroválvulas), permitiendo la interfaz entre el PLC y la potencia neumática.
Pueden instalarse de forma individual o centralizada en una isla de válvulas. Una isla de válvulas (también conocida como válvulas en manifold o en colector y terminales de válvulas) centraliza el control neumático y eléctrico en un bloque compacto, optimizando la distribución de aire hacia los actuadores de forma ordenada y eficiente.
Camozzi desarrolló en sus laboratorios un colector con monitoreo y diagnóstico digital de los solenoides en tiempo real, para facilitar un mantenimiento predictivo eficiente. Se trata de la Serie D, con tecnología Coilvision©.
Factores a tener en cuenta antes de elegir válvulas, electroválvulas o una islas de válvulas
Para seleccionar correctamente estos componentes críticos es necesario evaluar factores que van desde la compatibilidad técnica hasta la eficiencia digital. Detallamos algunos criterios esenciales:
Válvulas neumáticas
- Función y número de vías: Definir si se necesita una configuración 3/2 (para actuadores de simple efecto), 5/2 (doble efecto) o 5/3 (para paradas intermedias).
Caudal nominal (Qn o Qnom): El tamaño de la válvula debe permitir el paso de aire suficiente para mover el actuador a la velocidad requerida.
Tipo de accionamiento: Determinar si el mando será mecánico, neumático o eléctrico, según la interfaz de control (PLC).
Entorno de trabajo: Si hay presencia de agentes químicos o agua, es mejor optar por instalar las válvulas e islas de válvulas en tableros protegidos de estos agentes, dándole a la instalación una mayor vida útil y un mejor funcionamiento.
Solenoides o electroválvulas
El solenoide es el componente eléctrico que acciona la válvula. Para elegirlo, se debe verificar:
Tensión y potencia: Hay que asegurar la compatibilidad con el sistema eléctrico y que el consumo sea bajo, para evitar sobrecalentamiento.
Ciclo de trabajo: Verificar que esté diseñado para operación continua si la aplicación lo requiere.
Tiempo de respuesta: Esto es crítico en procesos de alta velocidad, donde milisegundos marcan la diferencia, en la velocidad del accionamiento.
Islas de válvulas
En este caso, la elección es más bien estratégica. Aquí los factores más relevantes:
Capacidad de expansión: Hay que evaluar si el bloque permite añadir más válvulas en el futuro, si es que la máquina crece.
Protocolo de comunicación: Se debe seleccionar el bus de campo adecuado (IO-Link, EtherCAT, PROFINET) para asegurar la conexión con el PLC.
Grado de protección IP: Si la isla estará expuesta a limpiezas a presión, es indispensable contar con protección IP65 o superior.
Diagnóstico digital: Productos con tecnología digital para el monitoreo en tiempo real ofrecen grandes ventajas, pues permiten un mantenimiento predictivo.
➡️ Si querés saber más sobre este tema, te invitamos el 5 de junio (2026) a nuestro webinar gratuito: Características, selección y funcionamiento de válvulas neumáticas. Inscribite aquí.

↑ Volver al índice
3. Tratamiento de aire comprimido: FRL para un sistema saludable
Antes de que el aire llegue a las válvulas, debe estar limpio y seco. Las unidades de tratamiento FRL (filtro, regulador y lubricador) son vitales para el sistema evitando averías y desgaste prematuro de los componetes. Son los encargados de acondicionar el aire comprimido antes de que llegue a las válvulas y actuadores. Poseen una función triple: el filtro elimina impurezas y condensación retenida en el aire comprimido; el regulador estabiliza la presión para garantizar un rendimiento constante y el lubricador reduce la fricción interna de los componentes.
El FRL sirve para prevenir averías costosas, reducir el desgaste mecánico y optimizar el consumo energético de la máquina. Se aplica en todos los entornos industriales, desde líneas de empaque que requieren aire seco hasta la industria alimentaria, donde el tratamiento correcto asegura un proceso libre de contaminantes.
Qué considerar antes de elegir componentes de tratamiento del aire
Estos factores son críticos para la salud del sistema:
Calidad del aire requerida: Es importante determinar el grado de filtrado necesario (micras) según la aplicación. Por ejemplo, la industria alimentaria exige aire más puro que una línea de montaje básica.
Caudal y presión de trabajo: La unidad FRL debe dimensionarse para no generar caídas de presión que afecten el rendimiento de los actuadores. Conoce nuestra Serie MX para tener un ejemplo clarificador.
Modularidad y mantenimiento: Se debe optar por sistemas que permitan combinar filtro, regulador y lubricador en un solo bloque compacto, facilitando el recambio de elementos filtrantes.
Eficiencia energética: Un regulador preciso mantiene la presión constante, evitando el sobreconsumo y reduciendo fugas que disparan los costos eléctricos de la planta.
➡️ Si querés saber más sobre el tratamiento del aire en la industria, te invitamos el 17 de abril (2026) a nuestro webinar gratuito: Tratamiento del aire comprimido. equipamientos y alcances. Inscribite aquí.

↑ Volver al índice
4. Tecnología Proporcional: La regulación más precisa del aire
Las válvulas y reguladores proporcionales de presión, son componentes que garantizan un ajuste fino y gran sensibilidad del aire dispensado. Mientras que las válvulas convencionales trabajan en estados fijos (abierto o cerrado), los reguladores proporcionales permiten un control infinitamente variable de la presión y el caudal, adaptándose en tiempo real a las necesidades del proceso.
¿Cuándo elegir tecnología proporcional en tu línea?
Debes considerar estos componentes cuando tu aplicación requiera:
Tensión de materiales variable: Como en máquinas de bobinado de papel o textiles, donde la fuerza debe cambiar gradualmente.
Control de fuerza delicado: Para pinzas que manipulan objetos de diferentes resistencias y no deben dañarlos.
Eficiencia energética: Al suministrar solo la presión exacta necesaria, se reduce drásticamente el desperdicio de aire comprimido.
Tecnología proporcional de Camozzi
Serie PRE con tecnología CoilVision®: Es la solución de vanguardia para el control de la presión. Incorpora un sistema de diagnóstico digital que monitorea constantemente el estado de los solenoides, para prevenir fallos antes de que ocurran. Está disponible en versiones con pantalla para configuración local o con protocolos de comunicación como IO-Link.
Serie PME: Compacidad y conectividad NFC. Sin ideales para aplicaciones donde el espacio es reducido y se requiere una puesta en marcha ágil. Estos reguladores permiten la configuración de parámetros de forma inalámbrica mediante un dispositivo móvil, facilitando el mantenimiento sin necesidad de conexiones físicas complejas.
Serie MX-PRO: Este regulador es símbolo de potencia modular. Se integra perfectamente con el sistema FRL Serie MX, permitiendo combinar el filtrado y la regulación proporcional en un solo bloque compacto. Es la opción predilecta para aplicaciones que demandan altos caudales con una repetibilidad exacta.

↑ Volver al índice
5. Pinzas y tecnología de vacío: La seguridad en el tacto
En la neumática industrial, una vez que el aire ha sido tratado y dirigido por las válvulas hacia los actuadores, llegamos al punto crítico: el contacto con el producto. Aquí es donde una buena selección de sistemas de manipulación y vacío marcan la diferencia.
¿Cómo elegir la mejor solución de agarre?
Para seleccionar el componente ideal de manipulación, hay que considerar tres factores:
Naturaleza del objeto: ¿Es poroso, pesado, deformable o aceitoso?
Dinámica del movimiento: ¿El robot se moverá a 2 m/s? Si es así, será necesaria una fuerza de agarre o succión que venza las fuerzas centrífugas.
Entorno: Los materiales dependen de la aplicación. En la industria alimentaria, por ejemplo, se requieren ventosas de silicona de grado FDA y pinzas con lubricantes especiales.
Con los componentes adecuados, el ciclo de actuación neumática se completa: el aire no solo mueve la máquina, sino que gestiona el producto con total seguridad.
Pinzas neumáticas (grippers): El agarre mecánico
Las pinzas sujetan, sostienen y sueltan piezas con una fuerza controlada para su traslado o ensamblaje. Hay diferentes versiones según la necesidad:
Para aplicaciones que exigen máxima flexibilidad y protección, Camozzi desarrolló la Serie CSSP, una pinza para cobots (robots colaborativos) que se adapta a la forma del objeto, permitiendo manipular productos frágiles o irregulares sin dañarlos.
Por otro lado, para optimizar líneas de producción automatizadas, lanzamos un cambiador de herramientas para robot que permite el intercambio rápido y seguro de diferentes dispositivos de agarre en un solo brazo, minimizando los tiempos de parada y maximizando la versatilidad de la celda de trabajo.
Manipulación con vacío: ventosas y eyectores
Cuando el objeto es frágil, plano o carece de bordes, se recurre a ventosas y eyectores (generadores de vacío). Al extraerse el aire, la ventosa crea un sellado hermético y la presión atmosférica mantiene sujeto el objeto.
Camozzi ofrece desde modelos planos hasta ventosas de fuelle, que compensan irregularidades, actuando como amortiguadores o compensador de altura. Además, fabricamos eyectores: dispositivos neumáticos que generan el vacío necesario para la manipulación con ventosas. Esto lo hacen a partir de aire comprimido, sin necesidad de partes móviles o bombas mecánicas.
El funcionamiento de los eyectores se basa en el principio de Venturi: al hacer pasar aire comprimido a gran velocidad por un estrechamiento interno, se genera una caída de presión que succiona el aire de la ventosa conectada.
¿Qué tener en cuenta para elegir eyectores eficientes?
Un generador de vacío eficiente no solo debe succionar con fuerza, sino también gestionar el aire de forma inteligente para reducir los costos operativos de la planta. Por eso, se tienen en cuenta:
Velocidad de respuesta: Deben estar diseñados para ofrecer los tiempos de reacción necesarios para la velocidad de las líneas.
Eficiencia energética: Hay modelos avanzados que integran sistemas de ahorro que interrumpen el consumo de aire una vez alcanzado el nivel de vacío necesario para sostener la pieza de forma segura.
Compacidad: Al no requerir motores eléctricos, el diseño de los eyectores es ligero y fácil de instalar directamente sobre el brazo del robot o cerca de las ventosas, representando una gran ventaja respecto a las bombas de vacío.
➡️ Si querés saber más sobre componentes para la manipulación, inscribite al webinar gratuito: Sistemas de manipulación: pinzas y componentes de vacío. A realizarse el 23 de octubre (2026). Inscribite aquí.

↑ Volver al índice
6. Conexiones y accesorios: Distribución del aire comprimido
Los racores o conectores y tubos son los encargados de transportar el aire comprimido, garantizando que el movimiento automatizado sea fluido y libre de fugas. Una mala elección aquí no solo compromete la precisión, sino que dispara los costos eléctricos de la planta debido a la pérdida de presión y un mayor consumo de aire.
Los racores y tuberías no son simples accesorios; son los garantes de la eficiencia energética y estanqueidad, es decir, la capacidad del sistema para evitar fugas de aire comprimido, tanto hacia el exterior como entre sus componentes internos.
Materiales según la aplicación
La durabilidad del sistema depende de elegir el material adecuado para cada entorno. Acá te damos ejemplos de los usos de los materiales más comunes:
Diversidad de formas: Existen racores rectos, acodados (en L), en T o en Y, que permiten organizar el cableado neumático de forma compacta y ordenada.

↑ Volver al índice